LÖSNING FÖR KARTONGLAGER
Vi håller på att översätta vår butik till svenska!
Men eftersom vi har många produkter och sidor tar det tid. Under tiden finns vår produktkatalog på engelska. Tack för ditt tålamod!
Justerbar kartongmatningsmodul som kan integreras i alla förpackningsmaskiner. Den här modulen har en justerbar bredd och trycker pneumatiskt på de kartongerna i amerikanskt format eller stansarna som är placerade ovanför den så att dessa matas till förpackningsmaskinerna längre fram i produktionslinjen. Den produkt som ska matas placeras på de två remmar som används när matningen görs. Den är utrustad med två pneumatiska cylindrar som också bär ansvaret för likformigheten av trycket på den första komponenten som samlas in.
Phizero srl is a company that studies, designs and implements solutions for industrial automation in the food, medical and packaging sectors. It periodically studies the problems caused by sophisticated equipment (strain analysis, dynamic analysis, dimensional control, finite element analysis, survey of production characteristics, etc.). It designs possible solutions by choosing the best option through the application of the Morphological Matrix and Evaluation of functions and developing it by using its own Lean Design methods. It implements and gives concrete form to the identified solution to the point of achieving the turnkey installation of tailor-made production systems that are studied and designed to meet specific customer needs.